结果:找到"立创EDA 垂直分布",相关内容1000条
- 立创eda标准版的类似AD的垂直分布怎么弄?
- 之前用都可以打开多个窗口,现在一打开就没了,选择新窗口打开直接就没有新窗口,以前都有现在没了,而且点击电脑桌面上下载的app也是开的已经打开过的界面,没办法开一个新的窗口,求助怎么弄!!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 垂直分布 发帖人:yuyuyuyu 发帖时间:2023-09-25 21:33:00
- 关于内电层用线分割之后再重新铺铜,铜皮消失了
- 为什么我给嘉立创EDA专业版的内电层,进行分割只有在用shift+B进行重新铺铜之后,分割的地方的铜会消失??还有就是,我把内电层这么不规则的分割为奇奇怪怪的形状,是不是不太好?还有就是分割可以有直角吗?我上一块板子也是用矩形分割的
- 所属专栏: PCB设计 标签: 嘉立创 EDA 内电层分割 发帖人:颗星1923 发帖时间:2023-06-15 21:19:00
- 导入ses只能导入一部分
- 我导出了DSN文件用freerouting进行布线,但我导入ses是只导入了一部分,再次尝试导入时又提示“前一次布线未结束前不能再开始”,真急死了
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 自动布线 发帖人:迷路的鹿 发帖时间:2023-01-17 18:40:00
- 当绘制的线从引脚端点开始并垂直于引脚,这段线就无法进行移动。
- 昨天在绘图时发现当绘制一根从引脚端点开始并垂直于引脚的线后,这根线是无法移动的。向右移动线段,没有任何变化,向左移动这线段也没有变化,反而上面与之连接的横线发生了图2的变化。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 垂直 引脚 移动 发帖人:Rambo1324 发帖时间:2022-10-17 13:36:00
- 请问原理图上如何能快捷画出垂直和水平的导线?
- 请问原理图上如何能快捷画出垂直和水平的导线?长导线人工对齐网格太费劲了,又没简便方法
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 画出垂直和水平的导线 发帖人:fighter 发帖时间:2021-12-08 11:23:00
- 为什么最近这几天的自动布线都用不了?
- 连续两天都不能本地布线,云端布线也超慢,半个小时没出两根线(全部元件间隔10mm*10mm新手测试用)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA客户端 自动布线 发帖人:conmi 发帖时间:2021-03-09 10:03:00
- LOTO示波器软件功能8位~13位垂直分辨率讲解
- 本文讲解LOTO示波器的上位机垂直分辨率(ADC)可以从到8位一直可以到13位,但是它硬件上是八位ADC的,那是怎么做到垂直分辨率能达到13位呢?这中间是一个变化的过程,它并不是8位和13位两个挡位,而是中间有9,9.1,......到13这样的变化,是通过牺牲采样率,然后来弥补垂直分辨率。图1.界面展示如图1所示,现在时间挡位是1毫秒挡位,可以在示波器右上栏看到此时的垂直分辨率是8bit,它现在采用率是781Khz,右侧下部分是模式选择,现在是峰峰值模式(Peak-detectMode),Normal是常规模式或者叫实时模式,Hight-Res是高分辨率模式。在常规模式下,它的零电压的噪声...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 垂直分辨率 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-08 08:29:00
- 基于立创EDAlayout布线物联网方向
- 原理图请见附件!!!ParkingLock_2020-08-29_20-35-33.rar联系方式:18810639014(微信同号)
- 所属专栏: 项目外包 标签: 立创EDA layout布线 发帖人:正道老师 发帖时间:2020-08-29 20:47:00
- 现在差分是不能用吗
- 我按照教程设置设计规则但是到差分走线的时候不管怎么点引脚都没有差分线出来
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创eda 差分走线 发帖人:gorizi 发帖时间:2020-01-11 12:18:00
- 立创EDA布线感觉很别扭,什么时候可以优化一下呢?
- 一直挺支持立创EDA的,也有好几块板子尝试使用立创EDA来绘制。原理图还好,一旦开始布线问题就来了。立创EDA的布线功能非常别扭,特别是走完线后需要调整时更会让人崩溃。对比了AD18和立创EDA的布线操作发现了最让我觉得别扭的地方,发出来探讨一下:1.调整已画好线路时:在有上图这种折线的情况下,沿箭头方向拖动其中一段导线,得到的结果是下图而在立创EDA里执行相同操作依然在折线情况下,沿箭头方向拖动其中一段导线,得到的结果却是反人类的下图2.在画线时:上图的AD中每点击一次鼠标只绘制一段线段,而下图LCEDA中,则是点击一次鼠标绘制两段线段个人感觉比较别扭
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 布线 发帖人:cqys 发帖时间:2019-03-04 15:46:00
返回